主题中讨论的其他器件:TPS22919
工具与软件:
您好、有~
我设法使用 TPS628112和一个 HSW IC TPS22919来实现 跟踪功能、 该功能根据 TPS628频繁 的 SS/TR 引脚功能来实现。
在此引脚上添加外部电压、并确保外部电压略大于内部基准电压(0.6V)。
它不能很好地工作、所以我做一个小测试、将 4.7K 电阻器转换为470欧姆电阻器、期望 DSP_1.8V 输出严格跟随外部电压、输出为0.25V。
不会的。 此图显示了 DSP_3.3V_SW 输出和 DSP_1.8V 输出、DSP_1.8V 首先上升(内部参考?) 并向下计数至外部基准。
为什么会发生这种情况? 如何以相同的斜率实现两个功率 IC 上升?