This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62811-Q1:跟踪功能

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403542/tps62811-q1-track-function

器件型号:TPS62811-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22919

工具与软件:

 您好、有~

我设法使用 TPS628112和一个 HSW IC TPS22919来实现 跟踪功能、 该功能根据 TPS628频繁 的 SS/TR 引脚功能来实现。

在此引脚上添加外部电压、并确保外部电压略大于内部基准电压(0.6V)。

 

它不能很好地工作、所以我做一个小测试、将 4.7K 电阻器转换为470欧姆电阻器、期望 DSP_1.8V 输出严格跟随外部电压、输出为0.25V。  

 不会的。  此图显示了 DSP_3.3V_SW 输出和 DSP_1.8V 输出、DSP_1.8V 首先上升(内部参考?) 并向下计数至外部基准。  

 为什么会发生这种情况?  如何以相同的斜率实现两个功率 IC 上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天就会提供最新情况。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin~

    感谢您的分享! 它确实有很多帮助。

    一些详细信息需要确认。

    如下图所示、本应用手册中的0.64是否适用于 TPS628112?  为什么是0.64?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天请病假。 明天就回来。

    感谢您的理解、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="620118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403542/tps62811-q1-track-function/5376880 #5376880"]如下图所示、本应用手册中的0.64是否适用于 TPS628112?  为什么它是0.64 ?[/报价]

    它是 FB 电压和 SS/TR 电压之间的比值。 对于 TPS6281x、它将为1。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin~á lez

    我已经实现了跟踪、但还有另一个问题:

    当从器件处于 EN 可用状态且主器件为0V 时、其提升异常。 为什么会发生这种情况? 如何解决该问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享用于上述测量的最新原理图?

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、图片像吹一样、 我正在检查这种异常提升是否来自负载的另一个电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下 原理图、下周早些时候为您更新。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以再次描述该问题? 我不理解"异常提升"一词。 我在原理图中找不到任何可疑内容。  

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin~ö m。
    我在下图中用红圈圈圈圈圈出了异常提升(上升和下降时间)。
    这两种模式均在 DSPD1.8V 的 VIN/EN 导通但 V TR=0V 时出现。

    是由漏电流引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享更多详细信息。

    请允许我在一天或两天内进行审查并提供反馈。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里有点困惑。

    您之前说过、升力是在主 Vin/EN =0V 时。

    当从设备可用且主设备为0V 时、从设备出现异常升降

    但现在你说他们都开了。

    [报价 userid="620118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403542/tps62811-q1-track-function/5461216 #5461216"]两者均在 DSPD1.8V 的 VIN/EN 开启但 V TR=0V 时出现。[/QUOT]

    什么是 V TR?

    您能否在上述原理图中解释一下主器件和从器件? 您是否还可以根据器件命名上图中的所有曲线?  

    谢谢!

    进纸器