This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:为 SEPIC 频率响应设置平均模型

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426393/lm51561h-q1-setting-up-average-model-for-sepic-frequency-response

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

工具与软件:

嗨、团队:

我正在尝试通过两种方法来了解使用 lm5156设计的 SEPIC 的频率响应:

方法1:借助适用于 LM5156的快速入门计算器工具、可提供可改变输入电压的波特图、但负载不同。

-我想了解这张图的可靠性,以及如何得到它不同的负载。

-在该图中看到的初始相位总是从直流+90度开始,这看起来不正确,或者我可能遗漏了一些东西。

方法2:使用 lm5156的平均 pspice 模型。 从 TI 网站下载的仿真设置似乎是为升压转换器设置的。 我无法理解在何处放置耦 合电感器和耦合电容器来为 SEPIC 电路进行设置。 该模型内部好像建模了输出二极管、因此不清楚如何针对 SEPIC 对其进行修改。  

如果您能帮助理解上述两项、我将不胜感激。 可能有一些关于使用它的应用手册(如果可用)?

此致、

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的咨询。
    通过计算表中的图、可以很好地估算实际波特图的外观。
    但是、要了解现实情况、您必须去实验室进行测量。

    要查看不同负载的曲线图、只需调整计算器顶部的负载设置即可。

    关于 PSPICE 模型:

    可按如下所示设置原理图:

    我不确定二极管的内部建模意味着什么。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我附上 LM5156平均 pspice 模型的图像。

    如您所见、此模型不清楚如何使用此设置 SEPIC 的原理图。 如果您能帮我讲一讲、那真的很有帮助。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我可以对 PSpice 问题发表评论。
    遗憾的是、升压拓扑只有一个 LM5156平均值模型。 此模型不适用于 SEPIC、因此不会返回任何可用的结果。
    正如 Moritz 已经提到的、最可靠的方法是在物理板上进行测量。

    如果快速启动工具中的波特图计算看起来可疑、您可以通过手动计算补偿来进行仔细检查。
    我们有与此相关的应用手册。 示例如下:
    https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf

    此致、
    Niklas