This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:确认问题

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426872/lm7481-q1-problem-confirmation

器件型号:LM7481-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我在 LM74810数据表中看到、OUT 至 GND 之间的绝对最大额定值为-0.3~70V、因此在 LM74810芯片内、OUT 引脚和 GND 引脚之间有一个反向连接的二极管?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:

    如果 LM74810内部 OUT 引脚和 GND 之间有一个二极管、那么它是否将 OUT 引脚钳制在-0.3V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    它不会钳位到-0.3V。 如果 OUT 接地的电压超过-0.3V、同时阳极为正、器件将损坏。

    此致、

    Shiven Dhir