请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7481-Q1 工具与软件:
嗨团队、
我在 LM74810数据表中看到、OUT 至 GND 之间的绝对最大额定值为-0.3~70V、因此在 LM74810芯片内、OUT 引脚和 GND 引脚之间有一个反向连接的二极管?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
我在 LM74810数据表中看到、OUT 至 GND 之间的绝对最大额定值为-0.3~70V、因此在 LM74810芯片内、OUT 引脚和 GND 引脚之间有一个反向连接的二极管?