This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM25143, LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425685/lm25143-q1-lm25143-q1

器件型号:LM25143-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM25143LM5190-Q1

工具与软件:

您好!

我将使用 LM25143-Q1设计一款四相降压转换器、以下是主要规格。

输入12V 至15V、输出设置为最大占空比12V。 输出电流为120A、用于为超级电容器充电。  

我怀疑我是否在降压转换器的输出端使用几乎200F 的高值超级电容器、那么输出端是否需要任何其他电容器。

此致

Rayees K E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您需要一个恒定电流(CC)电路来为超级电容器充电。 基本上采用 INA 或放大器的分流器、可根据需要调节 LM25143的 FB。

    请注意、我们内置了具有 CC-CV 功能的 LM5190-Q1。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    LM5190-Q1只有1个通道、需要4个控制器才能进行四相操作。 如何在 LM25143中实现 CC。 您能否分享一些参考原理图?

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5190-Q1仅提供 CC-CV 的示例。

    请先查看此应用手册、尤其是图 1 https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    感谢您发送编修。

    此致

    瑞耶斯·K· E