请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM25143、 LM5190-Q1
工具与软件:
您好!
我将使用 LM25143-Q1设计一款四相降压转换器、以下是主要规格。
输入12V 至15V、输出设置为最大占空比12V。 输出电流为120A、用于为超级电容器充电。
我怀疑我是否在降压转换器的输出端使用几乎200F 的高值超级电容器、那么输出端是否需要任何其他电容器。
此致
Rayees K E.