工具与软件:
您好!
我将 TPSM365R6FRDNR 用于 PoE 应用、设置输出为12V。
根据数据表(第40页)、24VIN、12VOUT 和 FSW 2.2Mhz (0.6A 输出时)的温升非常合适。
根据热像仪、即使在没有负载的情况下开关时、我的温度也会超过90摄氏度、输入电压为57V。
该布局采用6层 堆叠 、遵循常规(和 IC)指南、外加10个散热过孔、并耦合到4个内部接 地层。
我还三重检查了极少的额外组件(一个 RT 电阻、两个 FB 电阻和去耦)、并填充了多个电路板。
TPSM365R6FRDNR 是否可用于这种情况? 拉400mA 时、它会远高于100摄氏度、这会导致系统中出现其他问题。
在热性能方面、默认的 PFM 和 FPWM 版本之间的热性能是否存在差异?或者可以采取哪些措施?
这是一种空间非常受限的应用(因此选择了 IC)、遗憾的是、在本例中无法增加电路板尺寸或添加散热器。
谢谢。
Adrian