This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:温度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422429/tpsm365r6-temperature

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我将 TPSM365R6FRDNR 用于 PoE 应用、设置输出为12V。

根据数据表(第40页)、24VIN、12VOUT 和 FSW 2.2Mhz (0.6A 输出时)的温升非常合适。

根据热像仪、即使在没有负载的情况下开关时、我的温度也会超过90摄氏度、输入电压为57V。  

该布局采用6层 堆叠 、遵循常规(和 IC)指南、外加10个散热过孔、并耦合到4个内部接 地层。

我还三重检查了极少的额外组件(一个 RT 电阻、两个 FB 电阻和去耦)、并填充了多个电路板。

 TPSM365R6FRDNR 是否可用于这种情况? 拉400mA 时、它会远高于100摄氏度、这会导致系统中出现其他问题。  

在热性能方面、默认的 PFM 和 FPWM 版本之间的热性能是否存在差异?或者可以采取哪些措施?


这是一种空间非常受限的应用(因此选择了 IC)、遗憾的是、在本例中无法增加电路板尺寸或添加散热器。

谢谢。

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我想您的工作环境接近于器件在高输入电压和高开关频率下的临界情况。

    原因有几个:

    1)通过 LDO 的功率耗散

    2) 2)如果以 FPWM 模式运行、则在轻负载下运行时、PFM 和 FPWM 在效率和热性能方面存在很大差异。 重负载时、性能是相同的。

    3) 3)由于每秒的开关周期增加、极高的开关频率也会产生一点热量。 降低频率有助于减少热性能。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    1)通过 LDO 的功率耗散

    我假设这种情况无法缓解、因为内部 LDO 电源轨没有外部馈电。

    2) 2)如果以 FPWM 模式运行、则在轻负载下运行时、PFM 和 FPWM 在效率和热性能方面存在很大差异。 重负载时、性能是相同的。

    在300mA 负载下、温度超过100摄氏度、因此仍超出工程需求的规格。  

    3) 3)由于每秒的开关周期增加、极高的开关频率也会产生一点热量。 降低频率有助于减少热性能。   

    我已在 RT 上通过微调电位计尝试此操作、然后降低至大约1MHz。

    该改进约为15摄氏度、但输入范围减小(可理解)。 仍然太热、在长时间使用后会接近100摄氏度。  

    由于这一原因、我们暂停了生产、作为第三次尝试、我设计了一个非常快速的10x12mm 4层 电路板、将其作为单个组件进行测试。 我设置的规格与 EVM 上的规格(VIN 24 VOUT12 FSW2.2Mhz IOUT0.6A)完全相同、并且元件仍达到100摄氏度以上。 此处唯一的逻辑假设是、IC 会通过较大的 EVM 板耗散*大量*的热量-但这似乎不太可能、因为小型10x12mm PCB b 的一般温升并不是那么显著。  

    除了 FPWM/FPWM PFM 选择(在负载下无关紧要)和频率、几乎没有什么需要调整、因此我不确定下一步会是什么。  

    如果有开发板和热像仪、您能否测试57VIN - 0.5A OUT @ 12V?

    谢谢!

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们目前没有开发板、因此我需要订购样片。 如果您对此感到满意、大约需要一周的时间才能到达。  

    我怀疑57V 的工作条件对于这个器件来说过高、所以您很可能需要降低57V 输入上的负载电流来降低温度。 是否有可能进行空气冷却?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我刚刚在您的运行条件下测试了 TPSM365R6 EVM。 25°C 时、在2p 2MHz、0.5A 输出电流、57V 输入电压、12V 输出电压下看起来像是~50度的温升。  

    请参阅随附的。

    谢谢!

    Richard