This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:需要进行与 TPS23752相关的设计审阅部分。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417538/tps23752-need-to-design-review-related-to-tps23752-section

器件型号:TPS23752

工具与软件:

我们需要审查设计中的 POE 部分。 我们在2个 PCB 中进行了应用。

请找到这两种 PCB 的光绘文件和原理图文件。

需要 审查以改进。

e2e.ti.com/.../Review-POE-design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallav:

    感谢您发送编修!

    我们可以帮助查看这两个文件的 PoE 器件原理图。 我们下周同一时间再见。

    有关布局、请参阅随附的布局检查列表。  e2e.ti.com/.../1586.PoE-PD-Layout-Check-LIst.xlsx

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallav:

    对于 PoE 器件、请查找以下对于两个电路的注释。 谢谢。  

    10 μ F 大容量电容对于2类应用而言较低。 建议使用22–33uF。



    2.请在输出端添加去耦电容。



    3.如果不需要睡眠模式、则可以使 LED、WAKE、MODE、SLPb 引脚处于打开状态。


    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请添加有关2个数字点的更多详细信息。

    去耦电容器需要添加哪个值的电容器? 需要添加多少电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要在 TINA 仿真中使用 TPS23752。

    请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallav:

    感谢您的答复。  

    陶瓷电容器可以用作0,603,080080512012061210的去耦电容器。 电容可以是 2.2 - 10uF。  

    我们没有 PoE PD 芯片仿真 SPICE。 您可以使用 Power Stage Designer (https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER)进行反激式转换器仿真/计算。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在计划对此供电设备进行 EMI/EMC 测试。 请建议测试此器件所需的标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallav:

    请访问以下链接、获取 EMI 测试信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    此致、

    Diang