工具与软件:
我正在使用包含 BQ40Z50-R1的电池组。 我可以使用 battery management Studio 或我的自定义控制器板成功更改 OCC1、OCD1等以满足我的特定应用需求。
我可以看到 EVM2400成功将其识别为 BQ40Z50-R1、但 SBS 配置将器件名称显示为电池组制造商的器件名称、而不是 BQ40Z50-R1。 是否有其他一些寄存器可帮助我积极了解 BQ40Z50的特性?
这之所以很重要、是因为我没有针对电池组的设计控制。 如果他们换至不同的转速、我将无法再正确地拧紧保护级别以满足我的需求。
对我们已经购买的大量电池使用 battery management studio 是不可行的、因此我想在需要时对我的产品进行动态更改。
这样的风险在于、不同的修订版显然不共享一个通用的寄存器映射。 例如、OCC1寄存器在 BQ40Z50-R1中的地址为0x486A、但在另一个"直接"版本中为0x4860、0x495E、0x4CE8。