This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:标识 SBS 配置以外的器件名称

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425931/bq40z50-identifying-the-device-name-somewhere-other-than-sbs-configuration

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

我正在使用包含 BQ40Z50-R1的电池组。  我可以使用 battery management Studio 或我的自定义控制器板成功更改 OCC1、OCD1等以满足我的特定应用需求。

我可以看到 EVM2400成功将其识别为 BQ40Z50-R1、但 SBS 配置将器件名称显示为电池组制造商的器件名称、而不是 BQ40Z50-R1。  是否有其他一些寄存器可帮助我积极了解 BQ40Z50的特性?

这之所以很重要、是因为我没有针对电池组的设计控制。  如果他们换至不同的转速、我将无法再正确地拧紧保护级别以满足我的需求。  

对我们已经购买的大量电池使用 battery management studio 是不可行的、因此我想在需要时对我的产品进行动态更改。

这样的风险在于、不同的修订版显然不共享一个通用的寄存器映射。  例如、OCC1寄存器在 BQ40Z50-R1中的地址为0x486A、但在另一个"直接"版本中为0x4860、0x495E、0x4CE8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ky:

    FirmwareVersion ()寄存器(0x0002)可用于识别 bq40z50的类型。 例如、如果该寄存器读数为0x0106、则与 V1.06相关、其中1个将参考 bq40z50-R1。 如果读取到0x0211、则器件上显示 V211、即 bq40z50-R2。

    此致、

    Anthon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生!  这对我很有帮助。