This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:输出端不可能具有1.8V 电压

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425523/lm5168-q1-impossible-to-have-1-8v-at-output

器件型号:LM5168-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5168

工具与软件:

您好!

我们开发了一种在降压模式下使用 LM5168稳压器的 PCB、能够以1.8V (~100mA)的电压为我们的芯片供电。

在实验中、上电时输出电压冻结在0.8V (EN 设置为低电平时变为0)。 我们不了解为何它不希望增加到高于此值的值。

在 SW 引脚处偏移时、占空比为25%、30MHz 频率远高于规格中1MHz 处的最大值。 为什么?

因此、我们要使用 TI 网站上提供的 SPICE 模型进行仿真。 我面临两个问题:

1:模型不在440行上编译[。 model _S1 vswitch roff={{VOUT}/{ILOAD}ron={{VOUT}/{ILOAD2} => double "{"似乎不是很好的语法。 我删除了它们、编译正常、但是

2:SPICE 向我返回消息  

后台线程停止、超时= 0
注意:已选择兼容模式:PS lt A
电路:KiCad 原理图
将 xSPICE "A"器件的 trtol 降低至1
在 TEMP = 27.000000和 TNOM = 27.000000进行分析
使用稀疏1.3作为直接线性解算器
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
注意:启动动态 gmin 步进
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
警告:动态 gmin 步进失败
注意:启动真正的 gmin 步进
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
警告:奇异矩阵:检查节点 probe_int_probe_int_unconnected-_C3-pad2__C3_2
警告:真 gmin 步进失败

以及瞬态仿真故障时出现的电压降。

您会发现随附的测试台 pdf 与实验板相同、它希望添加0.1欧姆电阻器来帮助仿真器而不会成功。 在该工作台中、我 在5.0ms 内应用从0到10V 的输入斜坡。 SSI 以0.8ms 中止、一个 Vin 达到1.2V 阈值。

那么在模型中移除"{"会导致坏仿真吗? 模型的正确语法是什么?  

提前感谢您的支持。

此致

e2e.ti.com/.../1_5F00_8Vregulator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    继续操作、点击计算器电子表格、以便我根据建议的值检查您的设计。  我可以看到您的设计存在一些问题、但希望一次性提供简要反馈。  谢谢。

    SNVR520计算工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SchematicV2.pdfe2e.ti.com/.../SpiceLog.txt

    感谢您的有力回答。

    我填写了 Excel、它会更新我在测试台上反映的一些值。 它仍然无法正常工作。 我已附加更新的原理图和 Spice 日志。

    模式运行类型2

    VIN = 7V 标称值

    输出电压1.8V

    但没有成功

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    我不确定 PSPICE 模型为什么不起作用。

    如前所述、您的设计存在一些基本问题、但这些问题仍然存在。  我将立即处理您的问题。  我没有看到随附的电子表格、请重新发送、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2703.LM5169_5F00_calc_5F00_revD.xlsm

    David、您好!

    这是 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jean、

    为了确保稳定性、您必须使用足够大的 ESR、在电子表格中要求~0.75欧姆、建议使用~1欧姆、然后尝试该值。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../1V8regulator_5F00_2.pdf

    e2e.ti.com/.../1V8regulator_5F00_2.pdfHelloDavid、

    仍然存在问题、我可以通过仿真恢复正确的函数、我已在原理图中替换了 Excel 电子表格中的所有值、但没有成功。

    如果没有正确的仿真、我们就不会损坏更多的电路板。 我们对甚至是2个 LM5168芯片的焊料和未焊料进行了多次试验、但在1.8V 电压下未达到我们的目标。

    请提供更新的 Spice 模型吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1V8regulator_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    您是否建议进行修改?  您能否分享您尝试的确切最新原理图

    关于 PSpice 模型、您是否在 PSPICE for TI 中运行模型?  模型在我的最后工作正常  您能否下载此模型并运行测试台、并告诉我它是否在未经修改的情况下在您的 PC 上顺利运行。  我们应该从此处开始调试过程。  

    如下所示、发布的 PSPICE 模型可能没有任何问题、下面显示了在 PSPICE for TI 上工作的未修改电路、而不会出现问题。  所以,在我看来,它似乎是在你的终端,或你修改的东西。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我已在从 TI 下载的 LT SPICE 中重建所有内容。 我不是 Spice 专家、因此我附上了对我所做工作的描述。 以及我的工作文件的 tar 文件。 我使用了 TI 模型

    谢谢观看、让我知道可能会出现什么问题。

    此致

    e2e.ti.com/.../20241016LTspiceBench.pdfe2e.ti.com/.../3716.data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    这是问题的一部分。  如果不修改网表、我们的 PSPICE 模型将无法运行。  不幸的是、我无法调试它为何无法从网表(未加密的文件)正常工作的原因。  

    另外、由于 EULA 限制、我无法下载 LTSPICE、也无法查看您在故障排除和修复过程中看到的内容。

    建议在 PSPICE 仿真器中运行我们的模型。  您需要确保将压缩的文件解压到 专用文件夹中并运行。 OPJ 文件。  如果您执行此操作、它应该可以正常工作。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何运行 OPJ 文件。

    是否可以在明天拨打电话和进行屏幕共享?

    我在西欧。 UTC+2

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    OPJ 文件是许多下载的文件之一。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    如前所述、我们的未加密模型不太可能在 LTSPICE 中运行。  您需要在 PSPICE for TI 中运行该模型。

    请下载 PSPICE for TI 并从该网站运行该文件。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!


    为 TI 关闭 PSSPICE。 DSN 现在正在运行、但我没有在 Cadence Spice 内部将 Vin 值 从50更改为7V 以符合我的预期条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    我很高兴它现在可以工作了。  很抱歉、我没有遵循您的意思、您能解释一下吗?  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    请参阅随附的中有关如何设置 Vpulse 的文档。   

    https://people.eecs.ku.edu/~demarest/202/PSpice%20Tutorial%20with%20Cadence.pdf

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、本文档未回答该问题、而且它是非常旧的 SPICE 版本。 当前的 Cokpit 在 PSpice for TI 工具中完全不同。

    此外、我想可以轻松地生成一个屏幕截图、显示 参数 Vin 的定义位置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    您可以 用实际数值重新分配"VIN"、然后插入 V1和 V1的值。

    希望这对您有所帮助、

    David。