This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:有线和无线电池充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427362/bq51051b-wire-and-wireless-battery-charger

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

工具与软件:

你(们)好

我们是否有集成无线/线功能的合适蓄电池充电器?

线充状态:μ s

  1. 电池容量2000 mA 4.12.4.
  2. 电池充电电压:4.35V
  3. 充电电流:0.5C (1A)

 

无线条件:

  1. 符合 Qi 标准15W 1A 充电2000 mA。Ω 电池

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我们唯一的中级无线充电器是 BQ5105X 系列、但它们不提供良好的 USB 选项。

    我推荐使用与 TIDA-00318类似的双 IC 解决方案。

    器件为 WPC (BPP)、功率为5W。