工具与软件:
您好!
我需要400kHz 输出、因此计划将800kHz 信号馈送到 SYNC 引脚。
我对如何选择 FSW 频率感到困惑。 我以为 fsw 应该为400kHz、与输出频率相同、但在此论坛上阅读建议 Fsw 为输出频率的80%。
实际上、我阅读了论坛上的一些文章、得出结论:当没有 SYNC_IN 时、自由运行需要选择有效的 fsw。
始终提供 SYNC 信号后、是否仍需要选择适当的 FSW?
此致、
YS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我需要400kHz 输出、因此计划将800kHz 信号馈送到 SYNC 引脚。
我对如何选择 FSW 频率感到困惑。 我以为 fsw 应该为400kHz、与输出频率相同、但在此论坛上阅读建议 Fsw 为输出频率的80%。
实际上、我阅读了论坛上的一些文章、得出结论:当没有 SYNC_IN 时、自由运行需要选择有效的 fsw。
始终提供 SYNC 信号后、是否仍需要选择适当的 FSW?
此致、
YS
您好!
您的输出频率为400 kHz、H 桥的输入频率为200 kHz。 不过、 主时钟和灌电流信号频率将为400kHz。
因此、如果设计没有同步 频率、将以默认频率运行。 当进行同步时、您需要将 较慢的频率与较快的频率进行同步。 通常、我会将跟随器频率设置为灌电流频率的80%至90%。 在本例中、我会将跟随者的默认频率设置为340kHz 到360kHz。 然后、您可以将领导者频率设置为400kHz 并连接 SYNC 引脚。
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、
您好!
以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28950同步两个或更多相移全桥转换器的应用手册。 在同步转换器时、您可能会发现此信息也很有用。
https://www.ti.com/lit/an/slua609/slua609.pdf
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、