This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Fsw 处于从模式

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427262/ucc28950-fsw-in-slave-mode

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我需要400kHz 输出、因此计划将800kHz 信号馈送到 SYNC 引脚。

我对如何选择 FSW 频率感到困惑。 我以为 fsw 应该为400kHz、与输出频率相同、但在此论坛上阅读建议 Fsw 为输出频率的80%。

实际上、我阅读了论坛上的一些文章、得出结论:当没有 SYNC_IN 时、自由运行需要选择有效的 fsw。  

始终提供 SYNC 信号后、是否仍需要选择适当的 FSW?

此致、

YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出频率为400 kHz、H 桥的输入频率为200 kHz。  不过、 主时钟和灌电流信号频率将为400kHz。

    因此、如果设计没有同步 频率、将以默认频率运行。  当进行同步时、您需要将 较慢的频率与较快的频率进行同步。   通常、我会将跟随器频率设置为灌电流频率的80%至90%。  在本例中、我会将跟随者的默认频率设置为340kHz 到360kHz。  然后、您可以将领导者频率设置为400kHz 并连接 SYNC 引脚。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供有关如何使用 UCC28950同步两个或更多相移全桥转换器的应用手册。  在同步转换器时、您可能会发现此信息也很有用。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua609/slua609.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、