This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:TPS5410正在加热。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427205/tps5410-tps5410-is-heating-up

器件型号:TPS5410

工具与软件:

您好!

我使用附件中的电路图。 我的目标输入电压范围为13-32V。 输出电压将为5V。 电流消耗在100mA 处。

我目前遇到问题。 向 TPS5410输入施加24V 电压并且 60mA 输出电压为5V 时、TPS5410升温。 体温超过40摄氏度。 输入电流约为30mA。

我还将电路中的30uH 电感器替换为100uH。 但我无法减少热量。

该原理图中的问题是什么以及如何解决该问题。

此致、

Osman

TPS5410

注:未安装#标记的材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Osman、

    它更有可能是 PCB 问题。 您可以使用我们的 EVM 布局作为指南

    以下是可提供帮助的应用手册- https://www.ti.com/lit/pdf/slyt793

    此外、使用散热器或风扇也有帮助。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、感谢您的回答。 您对原理图和元件值有何看法? 出什么问题了吗? 此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Osman、

    原理图看起来不错。 也可以使用稍高的电感值68uH。

    此致、

    Rahil