Other Parts Discussed in Thread: TPS5410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5410 工具与软件:
您好!
我使用附件中的电路图。 我的目标输入电压范围为13-32V。 输出电压将为5V。 电流消耗在100mA 处。
我目前遇到问题。 向 TPS5410输入施加24V 电压并且 60mA 输出电压为5V 时、TPS5410升温。 体温超过40摄氏度。 输入电流约为30mA。
我还将电路中的30uH 电感器替换为100uH。 但我无法减少热量。
该原理图中的问题是什么以及如何解决该问题。
此致、
Osman

注:未安装#标记的材料