This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:时基故障率

Guru**** 1785650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427407/lmq644a2-q1-fit-rate

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

因此、 在此链接中、 我可以找到 LMQ644A2QRXARQ1器件的经验数据和报告(请参阅下图) 0.1FIT 图。

但是、 在此链接中 、我发现对于 SN 29500-2、数据为25 FIT。

 

在 FMEDA 分析中、我应该考虑哪一个?

 

我的理解 : SN 29500-2是理论计算值。 但 TI 的经验测试数据表明、该器件在测试过程中具有很好的弹性。

此值明显低于 SN 29500-2的理论值。 我相信我允许在我的 FMEDA 分析中使用经验性低值。

您能否在理想情况下与您的功能安全专家团队确认这一点?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我向您和我们的功能安全专家发送了一封电子邮件。 正在关闭该主题帖。  

    此致、

    Rahil