请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ644A2-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
因此、 在此链接中、 我可以找到 LMQ644A2QRXARQ1器件的经验数据和报告(请参阅下图) 0.1FIT 图。
但是、 在此链接中 、我发现对于 SN 29500-2、数据为25 FIT。
在 FMEDA 分析中、我应该考虑哪一个?
我的理解 : SN 29500-2是理论计算值。 但 TI 的经验测试数据表明、该器件在测试过程中具有很好的弹性。
此值明显低于 SN 29500-2的理论值。 我相信我允许在我的 FMEDA 分析中使用经验性低值。
您能否在理想情况下与您的功能安全专家团队确认这一点?
此致
Andreas