This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830-Q1:输出电流大于电流限值后、VBUS 电压下降、但未将过流故障置为有效

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830-Q1, TPS25830A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427359/tps25830-q1-vbus-voltage-drop-but-without-over-current-fault-assertion-after-output-current-is-greater-than-current-limit

器件型号:TPS25830-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1

工具与软件:

您好!

根据第10.3.10.5章 逐周期降压电流限制 . "如果 VCSN/OUT 由于连续128个周期短路而< 2V (典型值)、则会激活断续电流保护模式"

这意味着、当发生短路和显示故障标志资产时、VBUS 电压会下降到<2V、我们也注意到了这一点。

但是、如果电流仅比 IMON 电阻器设置的电流限制(2、4A)高10%(2、1A)、VBUS/VCSN 会降至~2.3V、但没有置位 FAULT 引脚。

问题是、如果我们希望通过检测 VBUS 的电压更准确地监测过流状态、那么与 VBUS 和电流之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan Su:

    快速问题:您是否在使用 TPS25830A-Q1? 或 TPS25830-Q1? 您在本线程的标题中写入了 TPS25830-Q1、但 TPS25830-Q1 数据表的逐周期降压电流限制部分 第10.3.10.4节。 它在 TPS25830A-Q1数据表的"第10.3.10.5节"中

    因此、这是一个微小的过流问题、而不是短路情况。 过流意味着负载将电流拉至高于编程的电流限值、但并非短路。 如您所观察到的、随着输出电流增加、VBUS 将降低。  

    就关系或特性数据而言、输出电流如何影响 VBUS 电压电平而言、我没有该数据。

    BR、