Thread 中讨论的其他器件: TPS25830A-Q1
工具与软件:
您好!
根据第10.3.10.5章 逐周期降压电流限制 . "如果 VCSN/OUT 由于连续128个周期短路而< 2V (典型值)、则会激活断续电流保护模式"
这意味着、当发生短路和显示故障标志资产时、VBUS 电压会下降到<2V、我们也注意到了这一点。
但是、如果电流仅比 IMON 电阻器设置的电流限制(2、4A)高10%(2、1A)、VBUS/VCSN 会降至~2.3V、但没有置位 FAULT 引脚。
问题是、如果我们希望通过检测 VBUS 的电压更准确地监测过流状态、那么与 VBUS 和电流之间的关系是什么?