This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842:延迟时间超过15s 的欠压监控器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427270/tps3842-undervoltage-supervisor-with-delay-time-longer-than-15s

器件型号:TPS3842

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在搜索 欠压监控器产品;

它们请求 VDD、检测独立引脚;VDD 电源电压高于20V;延迟时间可设置为超过15s;

您能帮助检查合适的器件以获得建议吗?

谢谢、此致、

会的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS3842的最大可配置延迟时间为28.58s。 该器件应该非常适合客户。

    Jesse