请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3842 工具与软件:
嗨、团队:
客户正在搜索 欠压监控器产品;
它们请求 VDD、检测独立引脚;VDD 电源电压高于20V;延迟时间可设置为超过15s;
您能帮助检查合适的器件以获得建议吗?
谢谢、此致、
会的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.