请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9080 主题中讨论的其他器件:UCD9081、
工具与软件:
我们使用此 IC 作为 ADC 并监控/向 SW GUI 报告多个电压。 当我们尝试给 PCA 上电时、它会间歇性地停止显示电压、并且此 IC 也无法通过 I2C 测试。
在初始化期间、不良电路板 GPO 变为0、然后上升到~3.1V;正常电路板变为0、然后上升到3.7mV
上面的内容是什么? 除了以上内容外、我们还应该查看哪些信号来了解问题?
更换 IC 时、PCA 正常。
TI 能不能就这一问题提供 FA 帮助? 我们可以发送一些不良器件。