This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080:UCD9080停止报告电压、并间歇性地失败 I2C 测试

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420313/ucd9080-ucd9080-stops-reporting-voltages-and-fails-i2c-test-intermittently

器件型号:UCD9080
主题中讨论的其他器件:UCD9081

工具与软件:

我们使用此 IC 作为 ADC 并监控/向 SW GUI 报告多个电压。 当我们尝试给 PCA 上电时、它会间歇性地停止显示电压、并且此 IC 也无法通过 I2C 测试。  

在初始化期间、不良电路板 GPO 变为0、然后上升到~3.1V;正常电路板变为0、然后上升到3.7mV

上面的内容是什么? 除了以上内容外、我们还应该查看哪些信号来了解问题?  

更换 IC 时、PCA 正常。  

TI 能不能就这一问题提供 FA 帮助? 我们可以发送一些不良器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们关于此设备的专家目前不在办公室。 我会与团队其他成员核实、但在他们返回之前我们可能无法提供答案。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们对此设备的首要专家不幸仍不在办公室、但我们的团队最近被另一人询问了此同一问题、因此能够找到适合他们的解决方案。 由于您似乎遇到了相同的问题、我将与您分享此解决方案。

    请查看以下建议是否适用于您的特定用例、以及其中是否可以解决您的问题:

    1. 将 ROSC (内部振荡器频率调节)处的电阻从10k Ω 更改为100k Ω(根据数据表)。
    2. 将 I2C 上拉电阻器从10k Ω 更改为2k Ω、以缩短 I2C 上升时间。
    3. 建议使用 UCD9081、它是 UCD9080的更新版本。
    4. 将时钟速率降至100KHz
    5. 支持时钟延展。

    此致、

    Troy