This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:只能支持1.5A HVDCP?

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427345/bq25792-can-only-support-1-5a-hvdcp

器件型号:BQ25792

工具与软件:

尊敬的团队:

BQ25792是否仅支持1.5A HVDCP? 根据规范、只有最大12V 输入配置、对应于1.5A 最大电流输入= 18W 最大输入功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    大多数兼容型 HVDCP 适配器是 QC2.0、提供1.5A 电流、是的。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    用于 PD 和 QC 更新的 I2C 配置寄存器支持协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    充电器无法与 PD 通信、因为它没有 CC1/2引脚。  该充电器可与多个 QC2.0 HVDCP 适配器通信、并且可在充电器的 EN_9V 和 EN_12V 位置1时增加其输出电压。  VAC1的自动检测默认启用、但 EN_9V 和 EN_12V 不是自动启用、需要主机 I2C 写入。

    此致、

    Jeff