This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:使用 LM3671作为 LM3670的替代方案。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671, LM3670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419657/lm3671-using-lm3671-as-an-alternative-to-lm3670

器件型号:LM3671
Thread 中讨论的其他器件: LM3670

工具与软件:

您好!

多年来、我们在某些设计中使用 LM3670MF-3.3/NOPB、这是没有问题的。 然而,在去年和前一年的部件短缺期间,我们不得不寻找替代方案。 我们选择 LM3671MFX-3.3/NOPB、因为它与原始器件相似。我们在一个设计上进行了测试、一切都很顺利。  

然而、我们最近遇到了一个问题、即某些产品(我们没有对其进行测试的设计、因为两者上的电源电路是相同的)由于 PFM 模式开关而在生产中失败。 经调查后发现、在生产中*通过*的 LM3671部件在较高温度下无法运行。

下面是我们围绕 LM3670进行设计的设计屏幕截图、这就是我们采用 LM3671的地方。 对于我们可以对此电路进行的任何更改、如果这些更改允许我们返修电路板但仍使用 LM3671MFX-3.3/NOPB、您能说明一下吗?

我们的货架上有数千个产品单元、装有此器件、并  有18,000件 LM3671MFX-3.3/NOPB 库存。 我们不能报废产品、因此理想情况下、我们需要一些帮助来进行返工(可能是电容器或电感器值)、从而使这些器件的运行水平与之前产品相同。

谢谢!

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    对于 LM3671MFX-3.3/NOPB、建议使用2.2uH 电感器、因为它经过优化可实现更高的开关频率。 如数据表的第8.2.1.2.1节所述、建议为电感器使用1150 mA 饱和电流和低于0.3 Ω 的 DCR。

    输入端铁氧体磁珠的电感会导致谐振。 因此、此类输入滤波器应按照本应用手册"将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用"中所述进行阻尼。

    您能否提供有关发现的问题的更多详细信息? 故障标准是什么?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。  

    问题是、当器件从 PFM 切换到 PWM 模式时、电压输出下降~400mV、进而触发电路中的复位信号。 然后、这会将电路复位、从而减轻负载、使器件切换回 PFM 模式并重复此循环。 因此、这是失败标准、因为该单元从不进行初始化。

    今天、我已经尝试移除输入端的铁氧体、同时将输出电感器更改为2.2uH、但这个问题并没有改变。  

    谢谢!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的澄清。

    400mV 的输出电压降听起来有点奇怪。 我不会期望有这么大的下降。

    您是否检查过输入电压的稳定性?

    复位和初始化阶段之间的负载电流阶跃是什么?

    作为权变措施、您可以添加一些永久阻性负载、使器件即使在电路处于复位状态时也能保持在 PWM 模式下运行。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请参阅下面的电压输出示波器轨迹、其中显示了所讨论的压降:

    我将在电路板上再放置一些探针、并获取输入电压和电流。

    谢谢!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    期待看到其他波形。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    下面是负载电流的波形(绿色、1A/V 标度)。 我还测量了输入电压、找不到它的稳定性或值有任何问题。

    谢谢!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您提供波形图。

    这不是正常的负载响应、更像是有一些噪声耦合到 FB 或布局中的其他某个位置、并干扰了稳压。

    您是否愿意提供布局以供审核? 我也可以通过私人聊天与您联系。

    仅供参考:我将参加一个公共假日周末、因此我将在下周提供最新信息。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请查看我们布局的以下屏幕截图:

    谢谢!

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安德烈亚斯不在办公室,他将在下周早些时候回到你身边。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您的布局不是最佳的:

    • VIN 偏差应更宽。
    • 输入电容器应更靠近 VIN 引脚、并且其 GND 连接应短且直接在顶层。 VIN 是一种高 di/dt 功率节点、每一毫米布线长度都很重要、可尽可能减小寄生电感。
    • FB 是噪声敏感信号。 应将其视为连接到输出电容器的检测线。 在您的布局中、它作为滤波器环路中电源布线的一部分进行布线。
    • 具有近焊盘距离且朝向 FB 引脚的小电感器尺寸可能会耦合来自 SW 节点的噪声。

    您可以尝试在设计中打开 U6输入和输出、并  改为连接 LM3671MF EVM 板、以检查优化的布局是否有用。 (对于3.3V 固定电压版本、需要在 EVM 中更换 IC。)

    在您的设计中、为输入和输出电容器使用了哪些电容器类型? 它们应具有低 ESR、并且应为 X7R 或 X5R 类型。

    您的电路中是否有其他更大的缓冲电容器连接到3.3V 输出电源轨? 您可以尝试不同的 C20值、看看它会产生影响(10uF、47uF 等)。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。  

    遗憾的是、由于我们问题的性质、由于电流库存受到影响、我们必须着手进行返工、并将 LM3671替换为 LM3670。 如有必要、我们将对 PCB 的此电路重新布局、以纳入您的建议。

    感谢您对此问题的帮助。  

    谢谢!

    Anthony