This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:设计的栅极驱动器的收敛问题

Guru**** 2380120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427595/ucc21520-convergence-problem-of-a-designed-gate-driver

器件型号:UCC21520

工具与软件:

尊敬的相关人员:

大家好、我将使用偏置电路设计一个半桥栅极驱动器电路、以驱动800V MOSFET。 基本思路是在输入为高电平时在 MOSFET 的 GS 引脚上生成偏置的20V 电压、并    在输入为低电平时在 MOSFET 的 GS 引脚上生成偏置的-4V 电压。 现在电路在 没有 MOSFET 的情况下工作正常、因为连接了不带 MOSFET 的 TI simulation_hf_bias。 但是、当我 使用 MOSFET 将 MOSFET 添加为 TI simulation_hf_bias 时、仍然会出现收敛问题。 您能帮我弄清楚吗?

BTW、我在贵公司网站上找不到任何800V MOSFET。 您是否在销售这种 MOSFET?

此致、e2e.ti.com/.../TI-simulation_5F00_HF_5F00_bias-without-mosfet.tsce2e.ti.com/.../TI-simulation_5F00_HF_5F00_bias-with-mosfettsc

文凡凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    感谢您关注我们的产品并与我们取得联系!

    可以通过执行以下操作来解决收敛问题:

    1. 选择"Analysis"->"Set Analysis Parameters"
    2. 选择手部
    3. 选择"Open"
    4. 选择"Transient Convergence Solutions"。 PRM

    这应该调整分析参数以帮助解决收敛问题。

    [quote userid="627675" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427595/ucc21520-convergence-problem-of-a-designed-gate-driver BTW,我在贵公司网站上找不到任何800V MOSFET。 您是否在销售这种 MOSFET?

    遗憾的是、我们没有适用于该电压的 MOSFET 额定值。 我们最高额定电压的 MOSFET 为100V。

    希望这对仿真问题有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和帮助! 现在它可以运行、但我可以要求调整这些参数的最新技术吗? 从我能说的角度讲、我认为它会牺牲准确性。 这会将仿真驱动到远离真实硬件的位置吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    我很乐意提供帮助!

    这是一个很好的问题。 此 PRM 会将直流相对误差从1%增加到10%。

    减小"Analysis Parameters"中的此值将提高精度。

    请根据您的喜好使用这些参数。

    点击"Help "按钮将弹出一个窗口、该窗口描述了每个参数的作用及其对仿真的影响。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki