This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:是否适合我的要求?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137F-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427163/lm5146-suitable-for-my-requirement-or-not

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5137F-Q1LM5145

工具与软件:

您好、TI 专家:  

我想设计一个具有以下规格的大功率降压转换器。

(min)= 48V

VIN (典型值)= 58V

(max)= 70V

VOUT (恒定)= 12V

Iout (peak)= 80A

Iout (连续)= 35-40安培

功率= 480W

就第一个迭代而言、我对效率没有那么具体、但希望至少保持60%。

在此方面、我能否提供一些指导、对于同步同相降压转换器而言、使用 LM5146是否明智之选。 我还想详细了解如何选择所用电感器的参数以及是否可以遵循数据表中提供的参考图。  

任何指导都将是有帮助和赞赏的。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个相位具有40A 的稳态和80A 的瞬态。 请看一下 LM5137F-Q1、它是一个80V 两相控制器。 您可以采用80V FET 将其设计为20A/相直流、40A/相峰值。 采用小于250kHz 的 fsw、以减少开关损耗(即使电感器可能非常大)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。" 由于我已经有 LM5146、所以要去另一个控制器 IC 会很困难。 假设我愿意影响输出电流。 (我假设使用 LM5146时可实现20A/相直流、40A/相峰值)。

    以下是在 TI 电源设计器上找到的电路。

    我是否可以使用此电路、假设 VIN 最大值为75V、输出电压为12v (固定)、输出电流为15-20安培、这样可以继续工作?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    您展示的原理图与 LM5146 EVM 的原理图(12V、8A、400kHz)类似。 我们还提供 LM5145 EVM (5V、20A、225kHz)。 如果超过20A、您可能需要两相解决方案(取决于环境温度、气流等)。

    此致

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    感谢您的 指导、我要保持此主题打开、以防设计过程中的任何地方卡住、而需要您的任何帮助。  

    此致、  

    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢 Gokul。