This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VSYS 在没有电池的情况下上电时波动

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427805/bq25798-vsys-fluctuating-when-powered-up-without-battery

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的充电器处于4S 配置。 我已 仔细检查了 PROG 引脚上的17.4k/0.1%欧姆电阻器。 我已经将4.7uF 电容器连接到 PMID 引脚。 我的问题是、在没有电池的情况下为电路板加电时、VSYS (min)寄存器会自行设置为3.25V、VSYS 引脚上的电压会开始从9-13V 波动。 VBAT 引脚上的电压也会随随机电压值波动。 STAT 引脚开始闪烁、电感器产生奇怪的噪声。 CHG_VBAT_OVP_Int 和 Flag_Int 开始闪烁。 如图所示、这些寄存器导致了问题。 即使我更正这些、它们也会自动设置。

我不确定为什么会出现此问题。 当我连接电池时、充电器在设置寄存器时工作正常。

我很期待听到您的回复。

此致、

Ahmed Ali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    我不明白你看到了什么。  主机似乎正在丢失与充电器的 I2C 通信。  当 VBUS 施加了大于 BATUVLO 的电压时、REGN 是否会崩溃?  您能否提供 VBUS、REGN、SYS 和 BAT 的示波器图?

     此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此时我仅使用 USB2ANY。 我还在 PMID 引脚上放置了100uF 电容器、因此 VSYS 波动已停止、   以下是在负载和空载条件下观察到的示波器请求的结果:

    负载时:

    1. VBUS 开启加电和负载

               

    2. REGN 开启加电和负载

    3. VSYS 上电和负载

    4. 电池上电和负载

    在无负载时:

    1. VBUS 开启负载关闭

    2. 负载关闭时的 REGN

    3.  负载关闭时 VSYS

    4. 蝙蝠 在负载关闭

    这些是请求的示波器结果。 很抱歉摄像头结果出现、因为在将绘图保存到 USB 上时示波器表现异常。

    我很期待听到您的回复。

    此致、

    Ahmed Ali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    是否连接了电池?  似乎您在 SYS 上的负载对于 VBUS 的输入功率而言太大。  什么是负载功率 VSYS*ISYS?  如果 EN_ILIM 位=1或 IINDPM 寄存器设置、则输入功率 VBUS*InputCurrentLimit 是 InputCurrentLimit = ILIM_HIZ 电阻器钳位是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    未连接电池。 VSYS 上的负载仅为~0.6A、IINDPM 寄存器设置为3A。  

    如您所见、ILIM_HIZ 引脚上的分压器设置为3A。

    我已经将开/关控制器连接到 VSYS 引脚、如上图所示。 当我打开该控制器时、负载已连接。 当没有负载时、根据 PROG 引脚设置、VSYS 引脚上应该只有12V、但它升至16.8V、如示波器结果所示。 连接负载后、VSYS 降至3.25V。

    在 VSYS 引脚上出现这种行为背后的原因是什么?

    我很期待听到您的回复。

    此致、

    Ahmed Ali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    在启用充电且无电池且不因热敏电阻缺失而导致故障的情况下、V (SYS)=较高的 MINSYS 电压或16.8V。  然后充电终止、V (BAT)降至充电电压以下、并重复该过程。  您是否可以尝试禁用充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    明天、我将与大家分享通过 MCU 和充电器寄存器关闭充电引脚 CE 的结果。