主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的充电器处于4S 配置。 我已 仔细检查了 PROG 引脚上的17.4k/0.1%欧姆电阻器。 我已经将4.7uF 电容器连接到 PMID 引脚。 我的问题是、在没有电池的情况下为电路板加电时、VSYS (min)寄存器会自行设置为3.25V、VSYS 引脚上的电压会开始从9-13V 波动。 VBAT 引脚上的电压也会随随机电压值波动。 STAT 引脚开始闪烁、电感器产生奇怪的噪声。 CHG_VBAT_OVP_Int 和 Flag_Int 开始闪烁。 如图所示、这些寄存器导致了问题。 即使我更正这些、它们也会自动设置。

我不确定为什么会出现此问题。 当我连接电池时、充电器在设置寄存器时工作正常。
我很期待听到您的回复。
此致、
Ahmed Ali.