请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A19 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
对于我的应用、最大 Vin=28V (标称 Vin=24V)、Vo=3.3V、Io 不超过50mA。
我的应用严格限制了元件的高度、因此我计划使用0603电容器。
对于输入电容的选择、您有什么想法吗? 您认为2.2u Cin 足够吗?
谢谢!
此致、
日文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
对于我的应用、最大 Vin=28V (标称 Vin=24V)、Vo=3.3V、Io 不超过50mA。
我的应用严格限制了元件的高度、因此我计划使用0603电容器。
对于输入电容的选择、您有什么想法吗? 您认为2.2u Cin 足够吗?
谢谢!
此致、
日文
您好、JP、
请查看该主题:
(+) TPS7A19:输入和输出电容器选择-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致!
Hannah