This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:输入电容器选择

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428802/tps7a19-input-cap-selection

器件型号:TPS7A19

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于我的应用、最大 Vin=28V (标称 Vin=24V)、Vo=3.3V、Io 不超过50mA。

我的应用严格限制了元件的高度、因此我计划使用0603电容器。

对于输入电容的选择、您有什么想法吗? 您认为2.2u Cin 足够吗?

谢谢!

此致、

日文