This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输出电流未达到所需规格

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427299/lm5122-output-current-does-not-reach-the-desired-specification

器件型号:LM5122

工具与软件:

你好。

我目前正在验证具有12V 88A 规格的转换器。

我想以四相交错方式驱动它、但输出电流为1/3级、因此我用一相进行测试。

一相的电流应为22A、但当前仅输出约9A。

当负载增加至大于9A 的电流时、输出会波动。 我认为这是断续模式。

我尝试了修改​​环路补偿元件(例如 Ccomp、Rcomp、CHF 等)的值来提高输出电流、并且还修改了 Rslope 值、但输出电流没有改变。

当 RES 引脚连接到 AGND 时、不会出现断续模式、因此输出电流很高、但我认为断续模式是必需的。

在这种情况下、我想问我应该朝哪个方向进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    断续功能对于运行器件不是必需的、但它可以是一种在输出短路等情况下限制电路板内损坏的有用工具。

    当您确认触发了断续模式时、下一步应首先找出触发过流的原因。
    您可以使用我们的快速入门计算器在设计中仔细检查预期的电流流动:
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC
    如果电流检测电阻看起来正常、并且在正常运行期间不应触发 OCP、您可以考虑在 CSP-CSN 引脚上使用滤波器来降低检测系统中可能产生的噪声。
    还请在正常操作期间检查开关节点电压、以查看是否存在振荡或强过冲。

    如果您有任何关于该器件的其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Niklas、
    我问这个问题是因为我不明白。 
    在 CSP-CSN 引脚上安装滤波器是否意味着添加新元件? 虽然运行正常、但输出电压中存在噪声、这是预期在开关频率下出现的噪声。
    这是一种四相库间电路、开关频率为 LMC555CMX 和 CD4017BM96、但此处似乎出现噪声。
    是否有任何预期的问题和解决方案? 如果输出电容值不足、是否会出现此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    请查看我们的 LM5122 EVM 参考板:
    https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-2PH

    您可以看到、在检测电阻和 CSP-CSN 引脚之间有两个100欧姆电阻器和一个小电容器可降低引脚上的噪声。
    这就是我所说的"添加筛选器"。

    通常、开关稳压器的噪声始终高于 LDO 等噪声。 预计输出端会出现小纹波、开关噪声也会影响 EMI 行为。
    然而、通过设计升压电路、可将输出纹波降至最低。 增加输出电容只是减少输出电压纹波的一种方法。

    问题可能是您的系统噪声是否在设计目标规格范围内、或者噪声异常高且需要进行补偿。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:
    我检查了您给出的答案。 不过、即使修改 CSP-CSN 滤波器后、示波器没有明显变化。 我将两端的电容器从100pF 修改为3.3uF、但没有区别。 我认为首先要做的是按照您的建议消除噪音。 电流输出电压波形如图所示。

    即使修改缓冲电路后也没有变化。
    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    根据图、您可以在每次发生开关事件时看到输出电压上的噪声峰值?
    此处的输出电容器通常负责滤除此类噪声。
    我们建议将低 ESR 陶瓷电容器放置在紧靠高侧开关的背面。 与高 ESR 大容量电容器相比、电容器在滤除开关噪声方面更出色。

    此致、
    Niklas