This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289Q1EVM:在升压模式下切换大负载电流时、输出自动禁用。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1, USB2ANY, TPS55289Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428554/tps55289q1evm-output-auto-disables-when-switching-large-load-current-in-boost-mode

器件型号:TPS55289Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289-Q1USB2ANY

工具与软件:

您好!  

在尝试测试 TPS55289Q1EVM 评估板时遇到一些问题。 我已经使用 USB2ANY 适配器连接到电路板、并按照用户手册中的规定、使用 TPS55289-Q1 GUI 来控制该电路板。 输入连接到可调工作台电源、引线连接到负载电阻器。  

到目前为止、该板 在轻负载(100mW)下工作、提供各种输入/输出。 问题是、使用5V 输入、20V 输出和47 Ω 虚拟负载时、GUI 会在我启用输出后不久自动禁用输出。 我认为这种情况在芯片的安全工作区域内、应该与过流或热关断问题无关。 其他升压转换(例如9-20和12-20)也会出现类似问题:对于47欧姆负载、 在 我启用输出后不久、GUI 会禁用输出。

对于所有这些情况、当我将输出设定为一个较低的电压(15V)时、输出保持启用状态。 然后、我能够在 GUI 中逐渐增加输出电压、直到它达到20V。 但是如果我的增加不够平缓、芯片就会关闭。  

一些示波器读数:  

1.输出:5V 输入到17V 输出直接在 GUI 上设置。  


输出电压:5V 输入到16V 输出(请注意、输出保持启用状态)


3.5V 英寸 在18V 导通一段时间后、我将输出电压增加至19V。 输出保持启用状态


4.5V 英寸 在19.5V 下导通一段时间后、我将输出电压增加到20V。 很快就会禁用输出。  

是否对此行为有解释? 如果有任何帮助、将不胜感激。  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sijie、

    感谢您的咨询。

    1.在 Vout 下降时查看 Vin、EN、VCC 的波形、信号放在一个屏幕上。

    2.请分享 EVM 设置和基准测试的屏幕截图。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好布莱斯,事实证明 Vin 在使用 Rigol 电源时经历了一个大下降。 我换了另一个电源、问题得到解决。 谢谢!