Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1, USB2ANY, TPS55289Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289-Q1、 USB2ANY、
工具与软件:
您好!
在尝试测试 TPS55289Q1EVM 评估板时遇到一些问题。 我已经使用 USB2ANY 适配器连接到电路板、并按照用户手册中的规定、使用 TPS55289-Q1 GUI 来控制该电路板。 输入连接到可调工作台电源、引线连接到负载电阻器。
到目前为止、该板 在轻负载(100mW)下工作、提供各种输入/输出。 问题是、使用5V 输入、20V 输出和47 Ω 虚拟负载时、GUI 会在我启用输出后不久自动禁用输出。 我认为这种情况在芯片的安全工作区域内、应该与过流或热关断问题无关。 其他升压转换(例如9-20和12-20)也会出现类似问题:对于47欧姆负载、 在 我启用输出后不久、GUI 会禁用输出。
对于所有这些情况、当我将输出设定为一个较低的电压(15V)时、输出保持启用状态。 然后、我能够在 GUI 中逐渐增加输出电压、直到它达到20V。 但是如果我的增加不够平缓、芯片就会关闭。
一些示波器读数: 
1.输出:5V 输入到17V 输出直接在 GUI 上设置。 
输出电压:5V 输入到16V 输出(请注意、输出保持启用状态) 
3.5V 英寸 在18V 导通一段时间后、我将输出电压增加至19V。 输出保持启用状态 
4.5V 英寸 在19.5V 下导通一段时间后、我将输出电压增加到20V。 很快就会禁用输出。
是否对此行为有解释? 如果有任何帮助、将不胜感激。
谢谢!