This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:芯片应用问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429038/bq25672-application-issues-of-chips

器件型号:BQ25672

工具与软件:

在25672的调试过程中、我们发现电池电压为8.2V、芯片 ADC 采样的 Vbat 约为8.3V、默认 Vbat_OVP 为8.4V。 但是、当 EN_CAGE 开启时、无法进行充电、芯片会生成电池过压警报和 VinDPM。 图 INT;我们需要将 Vbat_OVP 调整为9V 以上、以便为8.2V 电池充电。 原因是什么、我们如何解决?

在25672的调试过程中、我们发现电池电压为8.2V、芯片 ADC 采样的 Vbat 约为8.3V、默认 Vbat_OVP 为8.4V。 但是、当 EN_CAGE 开启时、无法进行充电、芯片会生成电池过压警报和 VinDPM。 图 INT;我们需要将 Vbat_OVP 调整为9V 以上、以便为8.2V 电池充电。 原因是什么、我们如何解决?
此外、如何设置 Vbat_OVP、是外部电路还是寄存器设置? 您是否有关于如何操作寄存器的详细说明? 如果有外部电路、应该如何专门设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果启用了终止、BATOVP 将保持比电池调节电压 VREG 高固定百分比、如下所示:

    如果通过设置 REG0x0F[1]=0禁用终止、则 BATOVP =VREG。

    发生这种情况时、您能否发送 V (SYS)、V (BAT)、I (BAT)的示波器图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过示波器我们发现、当开启充电使能时、Vbat 会出现1V+电压尖峰、这会导致电压触发 OVP、因此我们无法开启充电、这与增加 OVP 后充电的现象是一致的。 这种峰值是如何产生的以及如何消除的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    当无电池且仅在 BAT 引脚上连接最小建议电容时、充电导通时预计会出现电压尖峰。  我从未见过这样的尖峰、当在 BAT 引脚处连接大于200uF 的电池或等效电容时。  无论如何、一旦电压降至 OVP 阈值以下、OVP 事件就会清除。 如果您在 BAT 上添加更多低 ESR 电容、这是否会阻止 OVP 事件?   BAT OVP 标志(和状态、暂时)是否跳闸、然后充电状态保持终止?  如果 REG0x0A[3:0]中的再充电阈值降至0000 = 50mV、充电是否会重新启动?   

    此致、

    Jeff