工具与软件:
在25672的调试过程中、我们发现电池电压为8.2V、芯片 ADC 采样的 Vbat 约为8.3V、默认 Vbat_OVP 为8.4V。 但是、当 EN_CAGE 开启时、无法进行充电、芯片会生成电池过压警报和 VinDPM。 图 INT;我们需要将 Vbat_OVP 调整为9V 以上、以便为8.2V 电池充电。 原因是什么、我们如何解决?
在25672的调试过程中、我们发现电池电压为8.2V、芯片 ADC 采样的 Vbat 约为8.3V、默认 Vbat_OVP 为8.4V。 但是、当 EN_CAGE 开启时、无法进行充电、芯片会生成电池过压警报和 VinDPM。 图 INT;我们需要将 Vbat_OVP 调整为9V 以上、以便为8.2V 电池充电。 原因是什么、我们如何解决?
此外、如何设置 Vbat_OVP、是外部电路还是寄存器设置? 您是否有关于如何操作寄存器的详细说明? 如果有外部电路、应该如何专门设置?