This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:AN##39;t LINK TPS6594 EVM 和放大器;注意

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428943/tps6594evm-can-t-link-the-tps6594-evm-nb

器件型号:TPS6594EVM

工具与软件:

你(们)好

我们购买了 EVB、尝试连接 EVB 和 NB、但失败了

你有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TPS65941212EVM 属于双 PMIC 解决方案。 要将 GUI 连接到 EVM、请在 J15和 J45上进行跳线设置、然后使用 J22上的 USB-C 电缆将 PC 连接到 EVM。 以黄色显示。

    J15:VSYS 上的跳线连接至 V3V3。

    J45:从中间引脚到接地的跳线。

    PMIC 和电路板由 USB 供电。 确保将 GUI 设置为 TPS6594x 和 I2C 地址:0x48

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉