请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594EVM 工具与软件:
你(们)好
我们购买了 EVB、尝试连接 EVB 和 NB、但失败了
你有什么建议吗?
谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们购买了 EVB、尝试连接 EVB 和 NB、但失败了
你有什么建议吗?
谢谢


您好、Chen、
TPS65941212EVM 属于双 PMIC 解决方案。 要将 GUI 连接到 EVM、请在 J15和 J45上进行跳线设置、然后使用 J22上的 USB-C 电缆将 PC 连接到 EVM。 以黄色显示。
J15:VSYS 上的跳线连接至 V3V3。
J45:从中间引脚到接地的跳线。

PMIC 和电路板由 USB 供电。 确保将 GUI 设置为 TPS6594x 和 I2C 地址:0x48
BR、
尼古拉斯·麦克纳马拉