This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关于使用此芯片的各种问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425451/bq27z746-various-questions-on-using-this-chip

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

我希望设备允许电池的电压低至特定的电压、然后关闭。 然后、开始为电池充电。 当电池电压超过特定电压时、我希望我的器件开始运行。 这里的概念是添加迟滞、以便使可用电压边缘上的电池不会在负载启动时下降、从而创建一个启动和停止周期。

在我看来、电池组中的一些设置组合应该可以实现这种行为。 固件欠压逻辑有一个跳闸的设置。 我想我可以设置成将放电 FET 关闭、而将充电 FET 导通、从而为电池充电。 然后通过设置恢复电压、它将重新开启放电 FET。

例如、将欠压跳闸电压设置为2.7V、然后将恢复电压设置为3.3V。 我认为(?) 您可以通过某种方法确保充电 FET 保持开启状态、 作为针对严重问题的最后保护手段、当电池电压低于2.5V 时、请使用硬件欠压保护来完全关闭。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gene、您好!

    您的理解是正确的。

    当触发 CUV 保护时、DSG FET 将关断、并在满足2个恢复条件之一时重新导通。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的回答。 该芯片完全达到了我的期望。

    下一个问题...现在考虑电池电压已经降至某个编程阈值以下。 放电 MOSFET 现在断开。 充电 MOSFET 是否保持有效状态? 看起来很可能、这提供了一种为电池充电的方法、即通过放电 MOSFET 体二极管和导通充电 MOSFET。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gene、您好!

    是的、如果电压降至 CUV 保护以下、DSG FET 将关断、但 CHG FET 将保持导通状态。 因此、您将能够为电池充电。

    此致、

    Adrian