This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电电压和电流波动

Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426967/bq25703a-charging-voltage-and-current-fluctuations

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

您好!

我使用 PD 充电器为 BQ25703A 的输入供电、并将输出连接到电池。 设定的充电电压为8.4V、充电电流为2A。 完成设置后可以正常充电2A、但2-3分钟后、充电电压和电流成为默认值(电压8.6V、电流1A)。 什么导致充电电压和电流切换到默认输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    这很可能是安全装置定时器、缺省定时器为175秒、大约2-3分钟。

    看门狗计时器似乎到期、并复位为默认充电电流1A。  

    我建议禁用看门狗计时器、或在看门狗计时器到期之前发送充电电流值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用5V/3A 适配器为 BQ25703A 供电、然后将充电电压配置为8.4V、将充电电流配置为2A。 测量的适配器输入功率为8.3W、充电功率为7.15W、因此充电转换效率为86.14%。 是否有任何方法可以进一步提高软件或硬件的充电效率、以及合理的转换效率。 BQ25703A 的硬件电路设计与参考设计电路完全一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    什么是开关频率?    效率测试过程中是否有明显的振荡?

    您使用的电感器和功率 FET 是否与我们的 EVM 原理图完全相同? 此问题是否会在不同的主板上重现?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所用的电感器模型为 MPI0503-2.2uH/M、具体参数显示在随附的图像 inductor.jp g.中 然后选定的 MOS 参数显示在附件 mos_1.jpg 和 mos_2中。 jpg 电感和 MOS 的选择是否合理? 如果 BQ25703A 在充电功率为90W 时遇到过热保护、是直接降低充电功率还是关闭充电输出? 过热保护的温度值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、  

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian