This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428817/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具与软件:

您好、TI 专家:

我计划在我的项目(充电盒应用)中将 TPS25751/TPS25750应用为 PD 控制器(DRP、首选灌电流)、因为我参考了数据表/EVM 设计/相关 E2E 主题、所以建议它们都使用单独 的5V 直流/直流转换器来支持5V/3A OTG 功能、而不是直接从电池充电器提供电源、这会增加 BOM 成本。

在详细阅读数据表后、我找到了有关拉电流和灌电流模式下 PP5V 与 PPHV 之间电源路径控制的说明:当 PD 配置 为拉电流时、PP5V 电源路径将在禁用 PPHV 时启用;当 PD 配置为灌电流时、PP5V 电源路径将在启用 PPHV 时禁用;  

这是否意味着我可以在 PPHV&PP5V 之间引入负载开关、 在正向充电情况下关闭负载开关、在 OTG 情况下打开负载开关。 在这种情况下、电池充电器在 OTG 待机模式下工作 、以 保持 Rp 上的5V 上拉电压、并等待受电方连接、在 PD 合约建立后、它可以直接从电池充电器提供电源。

我不知道它是否可以工作,需要你的帮助确认可行性,感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否参考其中一个提到 OTG 的来源?  该参考设计支持这一点: https://www.ti.com/tool/PMP41062

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    这里提到的 OTG 模式是充电器的 OTG 模式。

    我的当前设计与 参考设计( https://www.ti.com/tool/PMP41062)类似、区别在于:对于 PD 控制器配置为供电方时的参考设计、为 PP5V 提供5V 降压电源以及 PP_CABLE。

    在我的设计中、将5V 降压和电池放电到降压/升压充电器(在 OTG 模式下工作)并打开负载开关、充电器的输出功率设置为5.1V/3A 、以保证 VBUS 上的5V 3A 电流、同时为 PP_CABLE 供电(仅 CC、无 VCONN)。

    我需要双重确认的另一个问题是:数据表中的以下说明是否意味着当 PD 配置为供电时、上图的 Q7/Q8会在 Q5/Q6关闭时开启; 当 PD 配置为受电时、上图的 Q7/Q8会在 Q5/Q6打开时关闭。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。  我错误地假设5V 降压转换器是可选的、因为它用虚线框表示。   

    另一个我需要再次确认的问题是:数据表中的以下说明是否意味着当 PD 配置为供电方时、在 Q5/Q6关闭时打开上述 图片的 Q7/Q8;当 PD 配置为受电方时、上述图片的 Q7/Q8关闭、而 Q5/Q6打开引号[]。

    是的、当源路径被选为 PP1时。   

    源路径在源能力中定义。 请参阅此 帖子。 

    此致、

    Chris