Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750、
工具与软件:
您好、TI 专家:
我计划在我的项目(充电盒应用)中将 TPS25751/TPS25750应用为 PD 控制器(DRP、首选灌电流)、因为我参考了数据表/EVM 设计/相关 E2E 主题、所以建议它们都使用单独 的5V 直流/直流转换器来支持5V/3A OTG 功能、而不是直接从电池充电器提供电源、这会增加 BOM 成本。

在详细阅读数据表后、我找到了有关拉电流和灌电流模式下 PP5V 与 PPHV 之间电源路径控制的说明:当 PD 配置 为拉电流时、PP5V 电源路径将在禁用 PPHV 时启用;当 PD 配置为灌电流时、PP5V 电源路径将在启用 PPHV 时禁用;

这是否意味着我可以在 PPHV&PP5V 之间引入负载开关、 在正向充电情况下关闭负载开关、在 OTG 情况下打开负载开关。 在这种情况下、电池充电器在 OTG 待机模式下工作 、以 保持 Rp 上的5V 上拉电压、并等待受电方连接、在 PD 合约建立后、它可以直接从电池充电器提供电源。
我不知道它是否可以工作,需要你的帮助确认可行性,感激!