工具与软件:
我需要一种解决方案、允许用户将12伏插头连接到电路板、并使 电路能够防止过压、短路和反向电压。 加电且电平有效后、电路将在我的设计中启用3V3稳压器(TPS62130ARGTR)。 一旦3V3启动、其他稳压器将开启、总电流消耗应约为3-4安培。 我想 TPS25947符合我的要求、但我有几个问题:
1)电源是一个墙上的,有大约3英尺的电缆。 我的降压稳压器上的输入电容器是陶瓷电容器、因此我添加了一个330uF 聚合物电容器、这样稳压器的输入就不会出现振荡。 如果我放下 TPS25947、是需要将330uF 电容移至 TPS25947的输入侧、 还是需要在两侧各放一个电容?
2)用户先将墙壁插上,然后再连接到板上。 我相信这是一个热插拔事件、是否需要采取任何特殊措施来支持它?
3)正在设计的平台是开发的。 此器件是否采用可手动焊接的封装、因此在实验室可修复的其他版本?
4) 4)在 TPS25947出现后、您是否有将对4个电源进行时序控制的器件?
谢谢
法案