This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:12伏输入支持和电源定序

Guru**** 2530840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423607/tps25947-12-volt-input-support-and-power-sequencing

器件型号:TPS25947

工具与软件:

我需要一种解决方案、允许用户将12伏插头连接到电路板、并使 电路能够防止过压、短路和反向电压。 加电且电平有效后、电路将在我的设计中启用3V3稳压器(TPS62130ARGTR)。  一旦3V3启动、其他稳压器将开启、总电流消耗应约为3-4安培。  我想 TPS25947符合我的要求、但我有几个问题:

1)电源是一个墙上的,有大约3英尺的电缆。 我的降压稳压器上的输入电容器是陶瓷电容器、因此我添加了一个330uF 聚合物电容器、这样稳压器的输入就不会出现振荡。 如果我放下 TPS25947、是需要将330uF 电容移至  TPS25947的输入侧、 还是需要在两侧各放一个电容?  

2)用户先将墙壁插上,然后再连接到板上。 我相信这是一个热插拔事件、是否需要采取任何特殊措施来支持它?

3)正在设计的平台是开发的。 此器件是否采用可手动焊接的封装、因此在实验室可修复的其他版本?  

4) 4)在 TPS25947出现后、您是否有将对4个电源进行时序控制的器件?

谢谢

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了"11种保护电源路径的方法"文档、看起来 TPS25942、TPS25944系列器件是更好的选择。 它们可以提供更大的封装、高电平有效的 PGOOD 以及我所需要的电流/电压保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您查看这些电子保险丝。  

    Unknown 说:
    1)电源是一种壁式、具有大约3英尺的电缆。 我的降压稳压器上的输入电容器是陶瓷电容器、因此我添加了一个330uF 聚合物电容器、这样稳压器的输入就不会出现振荡。 如果我放下 TPS25947、是需要将330uF 电容移至  TPS25947的输入侧、 还是需要在两侧各放一个电容?  [报价]

    是的、由于电缆较长、您将具有高瞬变、这很可能超过这些电子保险丝的绝对最大值(对您提到的所有器件有效)。 您将需要这些大容量电容器、更重要的是在器件输入端附近去耦陶瓷电容器、以防止超出绝对最大电压。  

    Unknown 说:
    2)用户首先要插上墙上的瓦特、然后再将其连接到主板上。 我相信这是一个热插拔事件、是否需要采取任何特殊措施来支持该事件?

    在热插拔的情况下、会出现瞬态尖峰。 添加 TVS 二极管、将其钳位在限制范围内(对两个器件均有效)

    Unknown 说:

    大多数新电子保险丝仅采用小型封装。 当您提到需要反向电压保护时、您是希望阻断反向电流保护还是希望防止电路板插入错误情况下发生的任何损坏(反极性保护)。 我想您需要这个 RPP。  

    TPS25942/4没有 RPP、您将不得不添加一个二极管来实现这一点、但它们在这里是不错的选择(与其他电子保险丝相比、封装更大)  

    [报价用户 id="461064" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423607/tps25947-12-volt-input-support-and-power-sequencing ]4)出现 TPS25947后、您是否有将对4个电源排序的器件?[/QUOT]

    我们可以使用这4个电子保险丝来实现电源多路复用器。 请查看 TPS25947的数据表应用部分。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、感谢您回复我。

    用于输入电源的防火墙具有一根使用16 AWG 导线的1米电缆。 这转化为大约1.5uH 的电感。 我会将一个330uF 电容器以及一对1206陶瓷电容器移至开关的输入端。  

    使用等式37:Vspike = Vin + Iload*sqrt (Lin/Cin) = 12 + 4 * sqrt (1.5e-6/300e-6) = 12.7V

    这假设我的瞬态电流为4安、情况不会是这样。 我的最坏情况电流负载为4安培。

    我希望1A 以上不会出现瞬态电流、这意味着负载变化为12瓦。

    12 + 1 * sqrt (1.5e-6/300e-6) = 12.07V

    我是否正确地认为12.07 - 12 = 0.07伏的电压差、并且由于该器件可以承受22伏的输入电压、因此实际上并不需要 tVS 二极管?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、我添加了 TVS 二极管、您能审查一下我的原理图吗?  

    谢谢

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    原理图看起来不错。

    此致、
    Arush