工具与软件:
您好!
我使用480mA (ISET)的充电器电流为电池充电。 根据数据表、充电器终止电流应为此值的10%(48mA)、误差为10%。 不过、我得到的误差高于该10%。 IC 会围绕70mA 终止充电过程(该值是恒定值)。 由于该误差、电量监测计永远不会达到100%。
我另一个 PCB 的充电器 IC 正常工作、在大约45mA 处停止充电过程。
此误差是否正常? 如何解决此问题?
谢谢你。
此致、
João Rego
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用480mA (ISET)的充电器电流为电池充电。 根据数据表、充电器终止电流应为此值的10%(48mA)、误差为10%。 不过、我得到的误差高于该10%。 IC 会围绕70mA 终止充电过程(该值是恒定值)。 由于该误差、电量监测计永远不会达到100%。
我另一个 PCB 的充电器 IC 正常工作、在大约45mA 处停止充电过程。
此误差是否正常? 如何解决此问题?
谢谢你。
此致、
João Rego
尊敬的 Bill:
因此、最坏的情况是43.2mA 和52.8mA (针对480mA 的充电电流)。
我将测量通过电量监测计的电流(平均值)。
是、系统 间接连接到电池(系统连接到电量监测计、然后再连接到电池)。 我指的70mA 是电量监测计电流测量电流加上系统电流(ICHG =IFuelGauge + ISYS)。
如何使用 ISET 引脚来监控电流? 电压是否与充电器电流成正比?
谢谢你。
此致、
João Rego
您好 João
如何使用 ISET 引脚来监控电流? 其 电压是否与充电器电流成正比?[/QUOT]ISET 引脚输出的电流采样为1至300输出电流。 在电流调节时、ISET 的电压将为1.00V、终止电压将为100mV。
抗尖峰脉冲时间为30mS、电流需要持续低于10%才能终止。
尊敬的 Bill:
如建议的那样、我在 ISET 处测量了电压。 尽管充电期间电压为1.097V、但充电过程在0.153V 时终止。 这远远超出了预期的0.1097V。
我接下来要做的是更改电池(不过参考相同)。 实际上、对于这个新电池、充电器以预期的电流值(ISET 引脚上为0.113V)结束。
蓄电池与蓄电池之间的偏差是否正常? 如何解决此问题?
谢谢你。
此致、
João Rego
尊敬的 Bill:
我正在使用 LP-443440-1S-3电池。 其内部典型电阻为115m Ω(最大165m Ω)。 我已附加了数据表。
关于电量监测计、 其内部电阻为30m Ω。
e2e.ti.com/.../BAK_5F00_Industries_2D00_LP_2D00_443440_2D00_1S_2D00_3_2D00_datasheet.pdf
谢谢你。
此致、
João Rego