This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:终止电流错误

Guru**** 2543770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426987/bq25170j-termination-current-error

器件型号:BQ25170J

工具与软件:

您好!

我使用480mA (ISET)的充电器电流为电池充电。 根据数据表、充电器终止电流应为此值的10%(48mA)、误差为10%。 不过、我得到的误差高于该10%。 IC 会围绕70mA 终止充电过程(该值是恒定值)。 由于该误差、电量监测计永远不会达到100%。

我另一个 PCB 的充电器 IC 正常工作、在大约45mA 处停止充电过程。

此误差是否正常? 如何解决此问题?

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João  

    终止电流应为快速充电电流的10%、精度为10%。

    如何测量终止电流? 它是电量监测计或外部仪表。   

    请注意、也可以使用 ISET 引脚来监控电流。

    系统是否在充电过程中连接到电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    因此、最坏的情况是43.2mA 和52.8mA (针对480mA 的充电电流)。

    我将测量通过电量监测计的电流(平均值)。

    是、系统 间接连接到电池(系统连接到电量监测计、然后再连接到电池)。 我指的70mA 是电量监测计电流测量电流加上系统电流(ICHG =IFuelGauge + ISYS)。

    如何使用 ISET 引脚来监控电流?  电压是否与充电器电流成正比?

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João  

    如何使用 ISET 引脚来监控电流? 其 电压是否与充电器电流成正比?[/QUOT]

    ISET 引脚输出的电流采样为1至300输出电流。  在电流调节时、ISET 的电压将为1.00V、终止电压将为100mV。

    抗尖峰脉冲时间为30mS、电流需要持续低于10%才能终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如建议的那样、我在 ISET 处测量了电压。  尽管充电期间电压为1.097V、但充电过程在0.153V 时终止。 这远远超出了预期的0.1097V。  

    我接下来要做的是更改电池(不过参考相同)。 实际上、对于这个新电池、充电器以预期的电流值(ISET 引脚上为0.113V)结束。  

    蓄电池与蓄电池之间的偏差是否正常? 如何解决此问题?

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João  

    对于正在充电的电池、您能告诉我什么?

    您正在使用哪种电量监测计?

    充电器和电池之间的电阻过去曾引起过一些问题、对于电流表来说经常会遇到这个问题(并联电阻)。  具有传感电阻器。  电池组可能还具有一个具有一定电阻的保护模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我正在使用 LP-443440-1S-3电池。 其内部典型电阻为115m Ω(最大165m Ω)。 我已附加了数据表。

    关于电量监测计、 其内部电阻为30m Ω。

    e2e.ti.com/.../BAK_5F00_Industries_2D00_LP_2D00_443440_2D00_1S_2D00_3_2D00_datasheet.pdf

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    我将使用 PM 功能与您联系、希望将对话移到这里。