This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248PFC

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430026/ucd9248-ucd9248pfc

器件型号:UCD9248

工具与软件:

我需要 SEQ 引脚如何工作在这个 IC 中,如果有三个 PMIC 的 ucd9248和如果 SEQ 引脚短路如何可以用于配置,以及什么8相在数据表提到,如果只有四个通道可以使用为什么他们8通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件包含4个融合电源外设 FPP。 每个 FPP 有2个 PWM。 这意味着多达4个电源轨、4x2 = 8相。 我仍在寻找 SEQ 引脚

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生,谢谢您的响应,我有一个疑问,但如果没有单独的电压感应和跳闸(电流跳闸)为每个相位为什么设计1A 和1B。如果 CS 1A 直接连接到比较器,那么 CS 1 B 连接到 ADC 的情况如何,根据数据表? 这种多相设计背后的主要原理是什么?